This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:out2rprc 的文档没有#39;似乎没有提到在 Windows 下安装.NET 框架的需要

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1041450/mcu-plus-sdk-am243x-documentation-for-out2rprc-doesn-t-seem-to-mention-the-need-to-install-net-framework-under-windows

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

在 Windows 10 Pro 下运行 CCS 10.4、使用 Resource Explorer 安装 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_00_00_21。 导入了一个示例、但从 makefile_ccs_boottimage_gen 中获取了错误:

Finished building target: "enet_lwip_cpsw_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.out"
 
C:/ti/ccs1040/ccs/utils/bin/gmake -C C:\Users\mr_halfword\workspace_v10\enet_lwip_cpsw_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang -f makefile_ccs_bootimage_gen OUTNAME=enet_lwip_cpsw_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang PROFILE=Debug MCU_PLUS_SDK_PATH=C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_08_00_00_21 CG_TOOL_ROOT=C:/ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_1.3.0.LTS CCS_INSTALL_DIR=C:\ti\ccs1040\ccs CCS_IDE_MODE=desktop
 Boot image: am243x:r5fss0-0:freertos:ti-arm-clang C:/Users/mr_halfword/workspace_v10/enet_lwip_cpsw_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Debug/enet_lwip_cpsw_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage  ...
C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_08_00_00_21/tools/boot/out2rprc/out2rprc.exe Debug/enet_lwip_cpsw_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.out C:/Users/mr_halfword/workspace_v10/enet_lwip_cpsw_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Debug/enet_lwip_cpsw_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.rprc_tmp >> Debug/temp_stdout_Debug.txt
makefile_ccs_bootimage_gen:71: recipe for target 'all' failed
gmake[3]: *** [all] Error -2146232576
gmake[2]: [post-build] Error 2 (ignored)
makefile:181: recipe for target 'post-build' failed
 

**** Build Finished ****

当尝试 从命令 shell 运行 C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_00_00_21/tools/boot/out2rprc/out2rprc.exe 时、得到:

单击"下载并安装此功能"以让 Windows 10安装所需的.NET Framework 3.5。

NET 框架3.5安装完成后, makefile_ccs_bootimage_gen 随后成功运行。

下载、安装和安装 SDK 和工具 似乎没有提到.NET 框架可能需要在 Windows 10下安装/更新(它仅提到需要在 Linux 上安装 Mono 运行时)。

是否有必要更新安装说明以提及在 Windows 10下安装以生成引导映像所需的.NET 框架版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    非常感谢您的重要反馈。 感谢您抽出宝贵时间告诉我们。 像您这样的客户可帮助我们打造出色的产品!  

    我已在 SDK 中归档错误 、以更新文档以包含缺失的步骤。 他们已接受该协议、因此该协议将成为 SDK8.1的一部分(计划于2021年10月结束)。

    用于参考的错误详细信息- MCUSDK-1586 -针对 out2rprc 二进制依赖项的文档更新

    此致、

    Prasad