This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何软复位 Tiva I2C 模块

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135935/tm4c1294ncpdt-how-to-soft-reset-a-tiva-i2c-module

器件型号:TM4C1294NCPDT

我使用的是:

Tiva TM4C1294NCPDT CPU

CCS 6.1.2使用

TIRTOS 2.16.0.08、

编译器5.2.7和

XDC 3.31.1333

 

我正在使用 I2C0模块、一切都正常、但有时我会使 I2C 总线挂起、我可以通过 CPU 软复位恢复 I2C、但我想查看是否可以使 I2C 总线仅通过软复位恢复 Tiva 中的 I2C0模块、所以我尝试了以下 μ…。

 

我用于初始设置的代码为:

 

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_I2C0);

GPIOPinConfigure (GPIO_PB2_I2C0SCL);            //时钟     B2

GPIOPinConfigure (GPIO_PB3_I2C0SDA);            //数据             B3

GPIOPinTypeI2CSCL (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2);

GPIOPinTypeI2C (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3);

I2C_init();   

I2C_Params_init (&i2cParams);

i2cParams.bitrate = I2C_100kHz;

I2C_Handle = I2C_open (0、&i2cParams);

 

I2C_transfer (i2c_handle、&i2cTransaction);这是正常工作的写入。

 

秘书长的报告

 

 

当 I2C 总线挂起时、我尝试以下操作来仅重置 I2C 总线、但到目前为止没有成功:

I2C_Close (i2c_handle);                 //将其关闭

Task_sleep (10);

SysCtlPeripheralReset (SYSCTL_Periph_I2C0);//重置 I2C 器件

Task_sleep (10);

SysCtlPeripheralDisable (SYSCTL_Periph_I2C0);//禁用 I2C 器件

Task_sleep (10);                         //延迟

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_I2C0);//重新启用 I2C 器件

 

 

//像以前一样重新配置所有内容。

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_I2C0);

GPIOPinConfigure (GPIO_PB2_I2C0SCL);            //时钟     B2

GPIOPinConfigure (GPIO_PB3_I2C0SDA);            //数据             B3

GPIOPinTypeI2CSCL (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2);

GPIOPinTypeI2C (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3);

 

I2C_init();   

I2C_Params_init (&i2cParams);

i2cParams.bitrate = I2C_100kHz;

I2C_Handle = I2C_open (0、&i2cParams);

 

I2C_transfer (i2c_handle、&i2cTransaction);

如果 I2C 总线挂起、这不会修复它、但软复位会修复它。  我是否可以做更多的事情来软复位 I2C 模块而不是 CPU 以恢复 I2C 操作?