This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:客户需要使用 CD 或 DVD 在安全计算机上安装 UniFlash

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135984/tmdsemu110-u-customer-needs-cd-or-dvd-to-install-uniflash-on-secure-computer

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

各位专家,您好

我的客户将在不允许计算机访问 Web 的安全环境中使用 TMDSEMU110-U 进行生产编程。

我需要为他们提供一张 CD 或 DVD 以及 UniFlash 软件来支持此应用。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢!

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    我们没有 CD/DVD 格式的 Uniflash、您可以下载安装程序并根据需要将其写入 CD/DVD。  

    Anu