主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U、 AWR1843BOOST、 AWR1843、 TM4C129ENCPDT
我想从 PC 中刷新 XDS110固件。
执行以下步骤
------------------------------------------
e2e.ti.com/.../3060977
阿泽尔说
在 XDS 固件已刷新之前、COM 端口不会显示。 请下载并安装 XDS110仿真包:
XDS 仿真软件(EMUPack)下载
processors.wiki.ti.com
本页包含支持 TI XDS 类调试探针的驱动程序和实用程序。
导航至以下路径:
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110
从此处打开命令提示符并发出以下命令:
xdsdfu.exe -e
xdsdfu.exe -b bootloader.bin
xdsdfu.exe -f firmware.bin -r
xdsdfu.exe -e
--------------------------------------------
事实上、如果我使用下面原理图中所示的 JTAG 引脚写入 TM4C129ENCZADT3、我计划进行以下布线。
使用 TMDSEMU110-U 时、应在"??"位置准备哪种类型的项目 和"什么电缆"是描述的?
此外、如果可以在不使用 TMDSEMU110-U 等调试探针的情况下进行写入、请告诉我如何操作。