This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:关于数据保护和以太网

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135771/tm4c129encpdt-about-data-protection-and-ethernet

器件型号:TM4C129ENCPDT

在 TM4C129系列(128-TQFP)中、数据保护中包含了一些规范、其他规范不包含这些规范。

此外、由于以太网规格的差异、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135771/tm4c129encpdt-about-data-protection-and-ethernet "]在 TM4C129系列(128-TQFP)中,数据保护中包含了一些规范,其他规范则不包含这些规范。

    我认为您是指  AES/DES/SA/MD5、对吧? 这些是硬件加密/解密模块。 据我所知、XDS110不使用这些功能。  

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135771/tm4c129encpdt-about-data-protection-and-ethernet "]此外,由于以太网规范的差异,是否存在任何问题?

    具有以太网的引脚与不具有以太网的引脚不同。 我强烈建议您使用与您的参考设计或 EVM 板上相同的器件。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用此系列 IC 将 USB 协议转换为 UART 协议。

    因此、我认为它与以太网或数据保护没有太大关系。

    但是、最好小心一点、因为客栈的位置和职位编号会发生变化、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我刚才回答了这个帖子中的问题。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135722/tm4c129cncpdt-what-difference-of-part-number