This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432 MCU 是否具有自动寻址功能?

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020032, TMS570LS0432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136140/tms570ls0432-have-the-tms570ls0432-mcu-can-auto-addressing-function

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVMTIDA-020032

大家好、我使用 TMS57LS0432 MCU 和 bq76PL455EVM 进行 BMS 研究。

我找到文档"设计指南:TIDA-020032"模块支持 CAN 自动寻址功能。

TMS570LS0432 MCU 是否 支持相同 的 CAN 自动寻址功能? 还是可以在软件中实现?

如果有任何文档 可以学习、请向我展示、我非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuanlei、

    CAN 模块使用报文仲裁 或 ID 代替地址。

    CAN 控制器具有报文过滤(ID 掩码)功能、这意味着不相关的报文在到达报文对象之前会被丢弃。

    您能否提供有关 TIDA-020032中使用的自动寻址的更多详细信息? 此 TI 设计是否使用 TMS570 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    TIDA-020032不使用 TMS570 MCU,我只是以  文档 编写为例,这些功能可以自动寻址。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduew1/tiduew1.pdf?ts=1663728238119&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我想使用 TMS570 MCU 实现 的 CAN 自动寻址功能。

    例如:我有3个器件 A、B、C、每个器件都有自己的 CAN ID。

    当 B 器件中断时、我更改新器件、 新器件 可以自动寻址 CAN ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的答案。

    CAN ID 已在消息框中设置。

    一对一组 A、B、C 设备有自己的 ID,如果设备中断,我只需更换新板,它也可以正常工作。