This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:TMDS570LS31HDK

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135729/tmds570ls31hdk-tmds570ls31hdk

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137HALCOGEN

您好!

1. 请建议启动主题开发套件。 与计算机的 USB 连接是否足以加电、或者是否需要12V 电源以及是否需要12V 电源。 如果要提供12V 电压、则相同的额定电流是多少。

2.寻找 TMS570LS3137微控制器应用开发入门的现场课堂培训。 请向注册 印度的同一现场课堂课程或在线现场课程。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    1.需要外部12V 电源。 额定电流>1A,正中心,桶形插头(2.1mm x 5.5mm)。

    2. https://training.ti.com/hercules  上的此培训系列介绍了从系统架构和支持的外设到功能安全和系统硬件/软件、对 Hercules 安全微控制器的全面了解。

    以下是 HDK 使用的简短视频: https://www.youtube.com/watch?v=DEtkHOb-zgY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王的答复。

    -我正在寻找课堂培训,以加快学习速度。 请提供同样的建议。

    -短视频介绍 TI WRT TMS570微控制器提供的各种套件。 其中没有使用详细信息。 无论如何都谢谢。

    请建议参加在线培训。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 HDK 用户指南 :https://www.ti.com/lit/ug/spnu568a/spnu568a.pdf

    在 HALCOGen 帮助中、您将找到该器件的一些示例、它们将在 HDK 或 Launchpad 上工作。

    打开 HalCoGen -->帮助-->主题或示例