This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:在端口 f0引脚中以45khz 的频率生成 PWM、需要改变占空比

Guru**** 2826155 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135550/tm4c1294ncpdt-generate-pwm-at-45khz-in-port-f0-pin-and-need-to-vary-the-duty-cycle

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

大家好

我在 tm4c1294ncppdt 微控制器中工作、我需要在端口 f0引脚中生成45kHz 的 PWM、并改变占空比任何可用代码、请分享  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示例 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\PWM_interrupt 将是一个良好的起点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Charles 的建议、您还能向我推荐 SPI 和 i2c 的任何最佳启动示例。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在以下位置找到 SPI 示例:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\SSI

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl

    您可以在以下位置找到 i2c 示例:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\i2c

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-bootstxl-senshub\humid_sht21_simple