This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L850:USB 中断说明

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1022325/rm46l850-usb-interrupt-explanation

器件型号:RM46L850

我找不到与 USB 器件相关的中断的解释。 根据 spns185c.pdf、VIM 具有:

68:USB_FUNC.IRQISOON

69: USB_FUNC.IRQGENION

70: USB_FUNC.IRQNONISOON

71:非(USB_FUNC.DSWAKEREQON)

72: USB_FUNC.USBRESTO

这些中断的功能是什么? 示例 USB 项目仅使用69和70。 在 spnu514c 中、这两个中断有一些细节。 其他的呢? 这些中断名称不容易与 USB IRQ_SRC 寄存器中的中断标志相关联。

 

我正在尝试在接收到任何数据时调用示例代码 RX 处理程序、但仅启用69和70时不会发生这种情况。 当我启用其他选项时、会发生这种情况、但它始终停留在 ISR 循环中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将为您检查 IRQ SRC 以了解这些中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能找到什么吗? 我目前正在轮询... 最好能够开始制定如何使用中断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    68:USB_FUNC.IRQISOON ->IRQ_SRC[7]

    69: USB_FUNC.IRQGENION ->IRQ_SRC[3:0]、和 IRQ_SRC[8]、和 IRQ_SRC[10]

    70: USB_FUNC.IRQNONISOON ->IRQ_SRC[5:4]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    72: USB_FUNC.USBRESTO ->请参考  TRM 的29.3.20 USB 器件复位中断处理程序