This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:如何使用"MotorWare"用于 Hercules 微控制器的软件?

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021152/tms570ls0232-how-to-use-motorware-software-for-hercules-microcontrllers

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

你(们)好

我正在使用 Hercules 微控制器开发 Moto 控制应用。 据我所知、TI 已开发出"MotorWare"软件、但它不支持 Hercules MCU。 我想知道是否可以将其用于这些 MCU? 或者是否有其他软件包?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    有一个用于 TMS570器件的 motorware。 请在以下链接中找到示例。  

    https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/tree/Application

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 如何从此处下载? 它仅向我显示其二进制数据。 我找不到任何下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道问题的原因是什么。 但是、您可以下载一个 zip 文件以查看所有示例:

    解压缩下载的 zip 文件后、motorware 位于应用程序文件夹中: