This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357中的 STC 自检

Guru**** 2447870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023441/tms570lc4357-stc-self-test-in-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

您好!

作为 TMS570LC4357控制器的加电内置自检的一部分、执行 STC 自检、自检完成后将复位控制器。

现在、我正在使用的应用程序正在寻求额外的控制器复位。 这会通过增加负载时间来影响应用的时序限制。

请告诉我 以下问题的解决方案:

1) 1) STC 自检在加电内置自检序列中的主要贡献是什么?

2) 2) 是否可以 跳过 STC 自检?   如果跳过它会产生什么影响?

谢谢

Tirumala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tirumala、  

    STC 自检或者 CPU 自检能够在 晶体管级为锁步 CPU 提供一个非常高的诊断覆盖。

    2. 如果您的应用需要 SIL 或 ASIL 级别、则启动时需要 CPU 自检。