This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:高速外部脉冲计数器应用手册?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023287/tm4c1294ncpdt-application-note-for-high-speed-external-pulse-counter

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我不熟悉 Tiva C 控制器,我有 EK-TM4C1294XL 开发板,我需要测量来自外部源的高速输入脉冲,是否有可用的文档或应用手册? 如果是、请分享、这将非常有帮助。

谢谢、此致、

Aravinth K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sankareswaran、

    我认为我们没有完全类似的东西、但 timer_edge_capture 示例会非常接近。 来测量脉冲长度。 您应该能够将其调整为计数。

    您尝试在途中测量信号的高速程度?

    此致、

    Ralph Jacobi