This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:未上电时的最大输入引脚电压

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1023001/msp432e411y-maximum-input-pin-voltage-when-unpowered

器件型号:MSP432E411Y

您好、TI、

VIN_GPIO 的绝对最大额定值指定为-0.3V 至4V。 这是否也适用于器件的未通电状态? 器件未上电时、输入引脚是否具有高阻抗? 如果不是、允许的最大钳位电流"Ik"是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中的表5-26。