This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:MIBSPI 时钟问题

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1022756/tms570ls1224-mibspi-clock-issue

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我目前正在使用 TMS570LS1224器件并使用 HalCogen 和 CCS 进行配置。

我正在使用 MIBSPI3、并且要求从器件的 WDELAY 为50US。 因此、我选择了外部时钟、如图所示。 但是、我没有获得所需的延迟时序、也没有获得 SCLK

设置为 VCLK1的4kHz 频率。

我在 硬件中获得了 SCLK -> 312.5kHz 和3.125uS 的 WDELAY。

请告诉我出错的地方以及如何将 SCLK 作为所需的设定点 SCLK 设为4kHz、将 WDELAY 设为50uS。

因此,我选择 OSC 作为'Standarad src'。

已启用 WDELAY