This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:MIBSPI 和关断信号

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1022203/tms570ls1224-mibspi-and-shutdown-signal

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在使用 TMS570LS1224并使用 HalCogen CCS 进行配置。

如何使用 Halcogen 和 CCS 获得正确时序图中所示的关断(SD)信号?

tSDLCSL、 tCSHSDH -时序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SD 不是 SPI 信号。 如果它是输出信号、则使用 GIO 或 NHET 为外部器件生成 SD 信号。  

    您需要手动插入此延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在不手动操作的情况下完成?

    实际上、我需要在从 SDI 传输数据后将 SD 信号设为高电平。 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、SPI 模块无法控制其他引脚的操作、例如 GIO 引脚。 如果您将 GIOA[0]用于 SD:

     将 GIOA[0]配置为输出

     1.将 GIOA[0]拉至低电平

    调用 SPI 传输函数: spiTransmitData (...)

    3.将 GIOA[0]拉为高电平