This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCPDT:器件型号有何差异?

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135722/tm4c129cncpdt-what-difference-of-part-number

器件型号:TM4C129CNCPDT

器件型号有何差异

请详细说明 TM4C129x 系列不同器件型号的变化。
(Ex.TM4C1294x、29D、290等)

顺便说一下、在数据表中、它的编写方式与此类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请使用此生产选择指南了解不同器件型号之间的差异。  

    https://www.ti.com/lit/spmt285

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查后、我发现数据保护和以太网通信标准不同、但除此之外、我认为没有区别。

    我的想法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我建议您使用与 EVM 板中相同的器件型号或至少一个引脚分配相同的器件型号、原因是具有以太网的器件与不具有以太网的器件引脚分配不同。 请参阅下面的示例。 如果 AWR EVM 板不使用以太网引脚、或者实际上不使用以黄色突出显示的任何引脚、则可以用右侧尺寸的引脚代替。 同样、请打开将 AWR1834指定为器件型号的主题、咨询 AWR1834支持团队。 它们将能够帮助您进行 PCB 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!