This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何在 MCU MSP432P401R 中检查电流消耗

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3120MOD, CC3120, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021652/msp432p401r-how-to-check-current-current-consumption-in-mcu-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC3120MOD、 CC3120、 ENERGYTRACE

您好 的支持团队、

关于 MSP432P401R 和 BOOSTXL-CC3120MOD、我想知道以下问题。

MSP432P401R 用作外部 MCU、BOOSTXL-CC3120MOD 用作 NWP

我测量始终保持连接模式下的电流、平均流耗约为0.12mA

我认为仅来自 NWP 的电流是对的吗?

现在、如何检查 MCU (MSP432P401R)中的电流消耗

如 有可能、如何通过 IMETER BOOST 等 MSP432P401R LaunchPad 测量 CC3120器件的电流消耗提供了一些详细信息。

谢谢

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    MSP432P401R Launchpad 支持 EnergyTrace 。 您可以在 CCS 中访问 EnergyTrace、它将测量 MSP432 Launchpad 正在使用的能量。 如果 CC3120由 MSP432P4 LP 供电、则该能量也会被计算在内;但是、您可以设置所需的方案、然后移除 CC3120 BoosterPack 以查看 MSP432P401R 使用的功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    当我单击"调试 电能跟踪"窗口时、会打开、但屏幕为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    加载到程序后、您可以在 CCS 中单击 tp 栏上的 EnergyTrace 图标以打开该窗口。 当该窗口出现时、您需要通过下面指向的按钮启动 EnergyTrRace 捕获、以开始捕获数据。 您可以使用"开始"箭头旁边的秒表图标来设置要捕获数据的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    单击 Energytrace 正常运行后、我从 BOOSTXL-CC3120MOD 中移除了 J6跳线。这种方法是否正确??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我不熟悉 BOOSTXL-CC3120MOD 硬件、因此无法评论。 我知道、具有无线电功能的无线 MCU 消耗的功率比 MSP432P4 LaunchPad 上的 EnergyTrace 电路样片所能消耗的功率更多。