This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:将 CCS 项目导出到另一台 PC

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1017082/rm57l843-exporting-ccs-project-to-another-pc

器件型号:RM57L843

您好!

我的客户希望将 CCS 项目移至其他 PC。
他尝试了以下步骤。
在旧 PC 上:
#1:右键点击工程=>选择"Export..."
#2:在 Export (导出)窗口中、选择 General (常规)=> Archive Files (存档文件)、然后选择 Next (下一步)。
#3:将存档文件名和路径置于"存档文件:"框中、 然后单击"完成"。 已创建 zip 文件。
在新 PC 上:
#4:在 PC 中复制 zip 文件。
#5:在 CCS 中、"Project"=>"Import CCS Project..."。
#6:选择"Select archive file:"=>"Browse..." =>指向存档文件。
7:"完成"

但它不起作用、并且没有导入必要的源文件及其文件夹。
将 CCS 工程从一台 PC 迁移到另一台 PC 的正确/推荐方法是什么?

谢谢、此致、
田志郎一郎



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:

    您的项目是否具有链接资源? 如果是、您还需要将 链接的源添加到存档(使用选项:  解析和导出链接的资源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的回复。
    "解决并导出链接资源"选项适用于客户。

    BTW、使用"导出..." 菜单是在 PC 之间移动 CCS 项目的正确方法。
    不建议只复制并粘贴项目文件夹和文件、对吧?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koichiro San:

    [引用 userid="97804" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1017082/rm57l843-exporting-ccs-project-to-another-pc/3761847 #3761847"]不建议复制并粘贴项目文件夹和文件,对吗?

    是的、您回答正确。 如果您使用复制/粘贴、则不会复制链接的资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    如果项目中没有链接资源、可以使用复制和粘贴?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有链接资源、您可以将项目从一台机器复制/粘贴到另一台机器。