This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2447880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1017959/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137HALCOGEN

你(们)好

 我正在 TMS570LC4357中测试 EMAC, 我可以看到 PHY RXD0 - RXD3 RX_DV 信号,但 MCU 没有 进入 EMACRxIntISR 中断服务 程序 。  

但在 TMS570LS3137中运行的软件 是正确的、我只需修改 输入复用 PINMMR87  PINMMR89  PINMMR90 PINMMR91和 VCLKACON1 = 0x1090009、

两个 MCU 中的所有引脚都相同, 频率 为160M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sichen、

    我们有两个 lwip 示例:lwip 演示和活动的 webserver 演示。 这两个演示都有一个适用于 TMS570LC43x 器件的 CCS 示例项目。

    以下是下载 lwip 演示的链接:

    http://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/Examples/Examples.html#lightweight-ip-lwip-demo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX0HDP = 0xFC520000 ,0xFC520000 (EMAC_CTRL_RAM_0_BASE) 是根据 图32-5填充的数据。 基本描述符格式  、然后 启动发送 DMA 操作、但不运行到  EMACTxIntISR 中断服务  程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 0xFC520000 (EMAC_CTRL_RAM_0_BASE)  大端字节序(TMS570LS3137) 和 小端字节序(TMS570LC4357)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LS3137和 TMS570LC4357都是大端字节序。

    对于 TMS570LC43x EMAC、CPU 对 EMAC CPPI 存储器的读取/写入是字节交换的。 这是一个错误。

    权变措施是:

    软件必须在将数据写入 CPPI 存储器或读取 CPPI 存储器之前应用字节交换。 如果使用 HalCoGen 开发软件、这已经完成。

    请参阅由 HalCoGen 生成的 HL_EMAC.c。  调用 EMACSwizleData()以交换字节。