This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:用于 Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS 的 HalCoGen 项目文件

Guru**** 2581845 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1014971/rm57l843-halcogen-project-file-for-hercules_safety_mcu_demos

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我的客户希望为 RM57Lx HDK 使用以下演示代码。

https://www.ti.com/tool/HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS

他想修改演示并添加以太网 I/F、但是演示中没有 HalCoGen 项目文件(*。HCG、* DIL)。
在哪里可以找到 HalCoGen 项目文件?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koichiro、

    我没有 HAL 项目文件(*。hcg、*。DIL)。 BTW、这些演示没有以太网演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    [引用 userid="45190" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1014971/rm57l843-halcogen-project-file-for-hercules_safety_mcu_demos/3751465 #3751465"]我没有 HAL 项目文件(*。hcg、*。dIL)。

    我认为制作这些演示的人应该使用 HalCoGen。 您是否意味着 HAL 项目文件不再存在?

    [引用 userid="45190" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1014971/rm57l843-halcogen-project-file-for-hercules_safety_mcu_demos/3751465 #3751465"] BTW、这些演示没有以太网演示。

    客户理解。 他计划将您提供的以太网样片添加到下面。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/997216/rm57l843-ethernet-sample-codes/3683890#3683890

    BTW、客户 无法找到有关如何使用 Hercules 安全演示的信息。 没有文档。
    我们是否有用户指南等?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koichiro San:

    演示软件开发人员未保存 HAL 项目文件(*。hal 和*。DIL)。  没有 Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS 用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    客户如何知道演示的使用情况?

    [引用 userid="45190" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1014971/rm57l843-halcogen-project-file-for-hercules_safety_mcu_demos/3754692 #375462"] 没有 Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS 的用户指南

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koichiro San:

    演示 GUI 具有帮助。 例如、LED 指示灯的帮助显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    客户在 PC 上安装了演示。
    使用 RM57L HDK 并写入演示固件。
    然后 客户启动 GUI (HDK 安全演示.exe)。
    但是、当单击"Ambient Light"、"Ambient Temperature"或"Light Balancing"时、会生成以下错误。

    "与微控制器的连接已断开、请按 PORST 复位按钮并重试。
    如果此错误仍然存在、请退出至 LaunchPad 并重新运行演示。"

    客户使用 USB 电缆连接 HDK 和 PC。
     错误的可能原因是什么?

    顺便说一下、有许多*。exe 文件、哪个文件是 RM57L HDK 的正确文件?


    谢谢、此致、
    田志郎一郎



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Koichiro San:

    演示 GUI 是使用旧版本的 LabVIEW 在 Windows XP 下开发的、因此 GUI 可能无法在 Windows 10中按预期工作。 请使用演示文件夹中的 CCS 项目而不是 GUI。