This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:使用 SysConfig 转换 MSP432P401R 评估板中的项目

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021094/msp432p401m-convert-projects-from-msp432p401r-evalboard-using-sysconfig

器件型号:MSP432P401M
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigMSP432P401R

您好!

我一直在 CCS 上将基于 MSP432P401R 的工程转换为基于 MSP432P401M 的工程。

我选择了 MSP-EXP432P401R 并生成了一些代码、供以后在基于定制 MSP432P401M (此时已售出的 R 变体)的 PCB 上使用。 如所述、我导入了一个示例项目并开始使用支持 TI-RTOS 的 SysConfig 和 SimpleLink SDK。

但我找不到任何东西可以将该项目转换为 MSP432P-Type 除 MSP432P4111之外的其他 MSP432P 类型。 在使用 SysConfig 时、不允许通过工程属性更改变量。

此外、如果不使用所有基于 R 的变体的示例工程、我无法找到创建新工程的任何资源。

如何将项目转换为其他变体?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了数据表、发现 MSP432P401R 和 MSP432P401M 之间的差异是闪存和 SRAM 大小。 其他器件应与这两个器件相同。 将项目从一个转换为另一个应该很容易。

    创建新项目时、能否在项目属性中将变体更改为 MSP432P401M?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。
    通过创建新的 CCS 工程、我可以在所有 MSP432变体之间选择目标。 之后、我还可以进行更改、直到创建 SysConfig 文件并接受对话框、以便将 SysConfig 工具集成到工程中。 此时打开 SysConfig 将让我选择 SimpleLink SDK、但无论选择何种载体、仅将 MSP432P401R 和 MSP432P4011作为器件。

    但是、正如您所注意到的、M-varriant 基本上与 R 相同、但 SRAM 和闪存大小只有前者的一半。

    此致、

    Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    因此、SysConfig 似乎是导致该问题的原因。  您可能需要在 M-变体的 SysConfig 中更改什么内容吗?

    此致、

    现金 Hao