This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TM4C1294NCPDT 上的镜像模式功能

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021707/ek-tm4c1294xl-mirror-mode-functionality-on-tm4c1294ncpdt

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

您好!  

我正在尝试在 TM4C1294NCPDT 微控制器的闪存中实现双映像功能。 使用控制器数据表和 这篇文章 、我认为我已经了解了这个概念、并且能够翻转与此功能相关的 FMME 位。 但是、翻转该位似乎不会更改 CPU 的地址"解释" 、因为它似乎只是在更改后卡住。 由于某种原因、我无法将 CCS 中的调试功能用于 boot_emac_flash 示例工程、因此我唯一的调试源是串行连接。 我已确认第二个引导加载程序具有正确的偏移并正确放置在闪存中。  在链接的帖子中、作者提到:

"将此挂钩函数的地址链接到两个程序映像的相同偏移量。 为此、您必须修复 boot.asm 中_c_int00函数的地址以及上面 的 XDC 函数"XDC_runtime_Startup_reset_i"和复位挂钩函数。 之所以需要这样做、是因为当 TI-RTOS 程序启动时、_c_int00函数会调用 XDC_RUNTIME_Startup_RESET__I、然后该函数会调用复位挂钩函数。 转换到镜像模式后、CPU 返回到代码中的正确位置至关重要。"

我并不十分关注作者所做的工作以及我如何将其应用到我正在使用的微控制器中。 我的问题是:

  • 如何修复.cmd 文件中的复位和_c_int00函数的地址、假设这是执行此操作的地方。  
  • 什么是 XDC_RAuntime_Startup_reset__I、这是否适用于此情况?
  • 是否还有其他我没有想到的问题?

非常感谢您的帮助!

此致、  

Maja