This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:RAM、闪存 ECC 损坏检查

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021246/tms570lc4357-ram-flash-ecc-corruption-check

器件型号:TMS570LC4357

大家好、团队、

我正在尝试在运行时编写用于 RAM 和闪存 ECC 检查的代码。

问:是否可以在运行时检查 RAM 和闪存 ECC 损坏而不手动注入故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于闪存 ECC 单位或双位 ECC 错误、您可以在 TI OTP 中读取故意的 ECC 错误。 请参阅 TRM 的7.5.2.6。

    对于 RAM ECC 错误、您需要手动注入错误。