This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单边半字节传输微型

Guru**** 2910890 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L540, LAUNCHXL2-RM57L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1021427/single-edge-nibble-transmission-capable-micro

主题中讨论的其他器件:RM48L540LAUNCHXL2-RM57L

您好!

您是否有已发送硬件模块的微控制器。  SENT 是符合 SAE J2716 2016年标准的单边半字节传输协议。

此致、

NBazzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道专用的已发送硬件模块。   我们已将计时器(通用且也可编程)用作与软件辅助一起发送的接口。

    需要考虑的新产品系列:  

      https://www.ti.com/product/AM2431

    此器件上的 ICSS 具有具有具有单周期 IO 访问和嵌入式计时器的可编程数据包处理器。   我认为、它们可能还包括一个 MAC 单元、该单元对于发送(尽管是超时)非常有用、因为传感器上的时钟会发生很大变化、并且初始启动后的脉冲会缩放到测量的启动宽度、因此需要"多层"(除法)。

    要考虑的已发布/成熟产品:  

    https://www.ti.com/product/RM48L540

    可以对该器件上的 N2HET 进行编程、以接收来自多个传感器的发送。   N2HET 是一款可编程计时处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、感谢您的回复。   

    我对接收已发送的消息和使用修改后的半字节传输消息感兴趣、这会产生软件验证错误、N2HET 是否可用于传输已发送的帧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidal、  


    您也可以对 N2HET 进行编程以进行传输。  传输应该是直接的、尽管我没有尝试过。  

    但是每个脉冲宽度只需保持一次发送脉冲、这会为 N2HET 程序的运行提供大量时间。

    在 N2HET 上接收发送的数据并对其进行解码会更加困难、 因为在接收时、您必须将每个输入脉冲缩放到初始脉冲的宽度、并且您必须在一个相当紧密的循环中进行此操作、以便获得区分相邻代码半字节所需的分辨率。  N2HET 在发送的第一个版本中接收到最大位速率是可以的。  (很抱歉、我实际上忘记了那一年)。  第二版标准支持更高的位速率、在许多与 N2HET 并联的输入通道上支持该最大速率可能会稍微困难一些。

    如果您正在为项目(设计到终端设备中)寻找成本最低的芯片、那么 RM48L450可能是一个不错的选择。  它有2个 N2HET、您可以使用一个接收、另一个发送。  

    但是、如果您正在寻找可在测试台上用于测试其他系统的开发套件、   如果是后者、那么我可能会选择一个具有更多资源的开发套件、以使其更容易一些。   例如 RM48L540 -> 我可能会使用类似 LAUNCHXL2-RM57L 的器件来获得具有更多存储器的更高性能芯片。