This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:有关 PBIST 的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1017021/tms570ls3137-questions-about-pbist

器件型号:TMS570LS3137

1.根据 Chpter 7中的说明、"有关每个存储器的 RDS 值的信息、请参阅表2-5。" 虽然 TRM 中的表2-5显示了散射 RAM 组的 RDS,但没有关于 RDS 含义的确切信息。 因此、如果自检失败、RAM 配置寄存器(RAMT)中 RDS 的确切含义是什么?

在表2-5中、ESRAM1、ESRAM5、ESRAM6、ESRAM8的确切含义是什么?它们是某些模块的 RAM?如果是、请告诉我确切的模块及其相应的关系。 为什么没有 TCRAM 分组?

正如您所说的、μ,程序控制寄存器是一个寄存器。 '如果需要、使用程序控制寄存器(偏移= 0x16c) STR = 2来恢复测试。' 如果我想恢复测试、如何对其进行编程?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    rds: 返回数据选择、指示 RAM 组(RGS)中的存储器数据片 、其最大宽度通常为32位   

    ESRAM1/5/6/8:MCU 内部 RAM 组。 每个组为64KB。

    为了 进行自检、在遇到任何 RAM 组故障时、寄存器 STR (程序控制寄存器)需要写入"Resume"值(0x2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    表2-5中为什么没有 TCRAM 的 RDS 和 RGS 信息?
    2.如果自检算法在相应的 RAM 上运行,自检完成后,RAMT 中的 RDS 字段值为“1”,“1”的含义是什么?如果值为“0”,含义是什么?
    在寄存器列表(光电1)中、STR 是保留的寄存器、无法写入。 但在示例上下文(photo2)中、可以将其写入以恢复自检。 它是不一致的、哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM 和数据表给出了相当清晰的定义。 RGS 是存储器组、从一个存储器地址到另一个存储器地址。 RDS 是 RAM 数据路径。 存储器组的宽度较宽、可分为多个 RDS。  PBIST 引擎将一次评估/比较数据路径的每个 RDS。

    只要任一测试算法的内存实例中出现故障、PBIST 引擎就停止执行内存自检。

    我之前提到过。 STR 寄存器被保留。 在不解决问题的情况下继续测试不会清除错误标志。 如果要尝试恢复、请将0x2写入此地址(偏移量为0x16C)。 当0x02到达该地址时、测试会恢复。