This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:本地技术代表

Guru**** 2478235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015168/tms570lc4357-ep-local-tech-reps

器件型号:TMS570LC4357-EP

主席/女士,

我正在使用 TMS5704357BZWTQQ1 Hercules。  我们已经使用它一段时间了。

目前正在将 HERC 设计为定制 SoM,我们可以在内部将其用作承载卡的插件计算机...(即,我们可以针对各种内部应用在 HERC 周围进行自定义。

我要添加 以太网接口(PHY、 DP83630SQ/NOPB) 等

我想做的是、由 TI 技术代表运行原理图、确保我们在将掠夺物割给 PCB 制造商之前捕获所有硬件/routes/connections 等。

您能否为我提供我所在地区的 TI 技术代表?

我在美国马萨诸塞州。

衷心感谢您的帮助

谢谢你

John Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将发送一条消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否与 MA 地区的当地 FAE 联系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打电话给他们……他们从不回来了。