你好
团队
我如何在 CMD 文件中编写一些代码,设置区域并生成 CRC 计算
存储器
{
引导程序(X):origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH0 (RX):origin=0x00000020 length=0x0005FFE0
STACK_CHECK (RW):origin=0x08000000 length=0x00000020
堆栈(RW):origin=0x08000020 length=0x00005500
RAM (RW):origin=0x08005550 length=0x00002700
profile (RW):origin=0x08007C55 length=0x00000200 //已添加以用于分析目的*/
日志(RW):origin=0x08007E55 length=0x00000150 //已添加用于记录目的*/
FEE (R):origin=0xF0200000 length=0x00000064 fill=0xDEADBEF/*用于 FEE 测试,仅对示例应用有效*/
}
/*用户代码结束*/
/*------------------ *
/*段配置*/
/*用户代码开始(5)*/
/*------------------ *
/*段配置*/
/**//
/*从 ulFlashStartAddr 到 ulKernelFuncEndAddr */
/*->权限模式只读访问*/
/*从 ulFlashStartAddr 到 ulFlashEndAddr */
/*->权限和取消权限模式、只读访问*/
/*从 ulKernelDataStartAddr 到 ulKernelDataEndAddr */
/*->权限模式、读取/写入访问*/
/*------------------ *
部分
{
.intvecs:start( ulFlashStartAddr ){}>向量
.text:{}> FLASH0
const:end( ulFlashEndAddr )
{}> FLASH0
.cinit:{}> FLASH0
.pinit:{}> FLASH0
StackCheck :{}> stack_check
stack_data_svc:{. += 10240;}>堆栈、RUN_START (StackModeSVC)
stack_data_fiq:{. += 1024;}>堆栈、run_start (StackModeFIQ)
STACK_DATA_IRQ:{. += 4096;}> STACK_START (StackModeIRQ)
stack_data_abt:{。 += 1024;}>堆栈、run_start (StackModeABT)
stack_data_und:{. += 1024;}>堆栈、run_start (StackModeUND)
stack_data_sys :{. += 1024;}>堆栈、run_start (StackModeSYS)
.bss:{}> RAM
.data :{}> RAM
.sysmem:{}>RAM
log_data:start( ulLOGStartAddr ),end( ulLOGEndAddr )> log
profile_data:start( ulPROFESStartAddr ),end( ulPROFESEndAddr )> profile
}
/*用户代码结束*/
现在 无法再修改程序区域中的代码,我可以编写代码 crc_table (_my_crc_table、algitm=tms50_.........)。
现在,我想 将 flash0拆分为 cmd 文件中的两个部分。 对我来说困难的是,如何将 Flash0分为两个部分