This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] EK-TM4C123GXL:如何解决引脚 PD0、PD1、PB6和/或 PB7上的意外行为

Guru**** 2923690 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1020817/faq-ek-tm4c123gxl-how-to-resolve-unexpected-behavior-on-pins-pd0-pd1-pb6-and-or-pb7

器件型号:EK-TM4C123GXL

观察到的问题: 尝试将 PD0、PD1、PB6和/或 PB7用于任何功能时、其中一个或多个 PD0、PD1、PB6和/或 PB7出现异常行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案: EK-TM4C123GXL 组装了一对连接在一起的零欧姆电阻器:

    • PD0与 PB6
    • PD1与 PB7

    这些电阻器仅用于支持与 BOOSTXL-SENSHUB BoosterPack 配合使用的 Airmouse 示例。

    只要当前未使用该示例、就可以移除它们以允许 GPIO 独立运行。