This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何使 TM4C123器件上的锁定 GPIO 引脚正常工作

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1020814/faq-how-to-get-locked-gpio-pins-on-tm4c123-devices-to-work

 TM4C123x 器件的受影响 GPIO 端口:

  • 端口 C0、C1、C2、C3
  • 端口 D7
  • 端口 F0

行为:

当尝试更改输出电平或读取输入信号时、I/O 端口不会作为 GPIO 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案: 端口引脚 C0-3、D7和 F0分别是用于 JTAG、NMI 和 NMI 特定功能的锁定引脚。 要在 GPIO 或任何其他功能中使用它们、需要解锁它们并设置提交寄存器。 以下示例函数显示了如何在调用任何 GPIO 引脚配置函数之前解锁和提交引脚。

    注意: 随着 TivaWare 版本2.2.0.295的发布、已向 DriverLib 添加了一个 API 来满足此需求: GPIOUnlockPin

    正确使用 API 的示例包括:

    GPIOUnlockPin(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0);

    以前用于旧版 TivaWare 的方法:

    步骤1)包含头文件:

    #include "inc/hw_types.h"
    #include "inc/hw_gpio.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"

    步骤2)根据所需的端口和目标器件使用以下代码

    • 端口 C
    HWREG(GPIO_PORTC_BASE+GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
    HWREG(GPIO_PORTC_BASE+GPIO_O_CR) |= (GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    • 端口 D
    HWREG(GPIO_PORTD_BASE+GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
    HWREG(GPIO_PORTD_BASE+GPIO_O_CR) |= GPIO_PIN_7;
    • 端口 F
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE+GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE+GPIO_O_CR) |= GPIO_PIN_0;