This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:为15.4网络的云网关选择哪种解决方案

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1018390/msp432e401y-which-solution-to-choose-for-a-cloud-gateway-for-15-4-network

器件型号:MSP432E401Y

我们正在研究一种更好的解决方案、以将我们的15.4堆栈网络连接到云(目前在15.4 Linux SDK 上)。

我认为 MSP432E4是用作网关的理想解决  方案、因为它具有以太网连接、但正如我在这里所看到的、MSP432系列似乎已停产。 MSP432的 SDK 更新已有  一年多之久、这似乎是对此进行备份的原因。

现在、另一种选择是使用 CC32xx 等 CC 线路器件并通过 Wifi 连接到云。 但是、在调查此问题时、我发现用于此问题的15.4堆栈插件在超过3年的时间内未更新!!

因此、除了我们当前的 Linux 网关之外、我们的15.4网络网关似乎没有其他好的解决方案(或者我缺少什么)、这是昂贵、繁琐且难以维护的。

最重要 的是、TI 对所有 Linux 网关都不会给予太多关注、因为除了某些维护版本之外、去年还没有添加任何新功能(如安全决策)。

总之、我有点担心 TI 的目标是什么(如果是任何地方)。 您能不能简单介绍一下这一点、并告知 TI 认为将15.4网络连接到云的未来方向是什么?

谢谢、

Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我将从我所知的内容中简要评论 MSP432。

    [引用 userid="411878" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1018390/msp432e401y-which-solution-to-choose-for-a-cloud-gateway-for-15-4-network ]我认为 MSP432E4是一款用作网关的出色解决方案、因为它具有以太网连接、但正如我在 这里所看到 的、MSP432系列似乎已停产。

    感谢您分享此链接。 其中指出 "不会有新的 MSP432产品"。
    这并不意味着我们将停止提供支持 --事实上,您可以看到仍有有关 MSP423的活动: (+)搜索- TI E2E 支持论坛

    如果您还有其他与 MSP432产品相关的问题、我建议您创建另一篇专门针对这方面的文章。

    [引用 userid="411878" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1018390/msp432e401y-which-solution-to-choose-for-a-cloud-gateway-for-15-4-network ]现在的替代方案是使用 CC32xx 等 CC 线路器件并通过 Wifi 连接到云。 但是、在调查此问题时、我发现用于此问题的15.4堆栈插件在超过3年的时间内未更新!![/引述]

    关于此15.4插件(嵌入式网关):
    目前、正如之前的文章( +) SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN)中所讨论的那样、这是可以预料的:是否有针对此更新的最新 SDK 的时间表? - MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    仍然可以从现有插件移植到最新的 SDK。
    串行命令记录在以下位置: http://software-dl.ti.com/lprf/ti15.4stack_linux_x64/2.01.00.10/exports/docs/TI-15.4%20Stack%20CoP%20Interface%20Guide.pdf

    [引用 userid="411878" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1018390/msp432e401y-which-solution-to-choose-for-a-cloud-gateway-for-15-4-network "]

    最重要 的是、TI 对所有 Linux 网关都不会给予太多关注、因为除了某些维护版本之外、去年还没有添加任何新功能(如安全决策)。

    总之、我有点担心 TI 的目标是什么(如果是任何地方)。 您能不能简单介绍一下这一点、并告知 TI 认为将15.4网络连接到云的未来方向是什么?

    [/报价]

    我们的团队 内部正在讨论我们的网关产品(嵌入式和 Linux)、但我无法在此提供时间表。
    像您这样的反馈是有价值的,值得赞赏的--如果您考虑网关应用的其他具体问题或需要,请分享,我们可以将其考虑在内。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的回复。

    我 知道 MSP432上的问题仍然得到积极支持、但这与在 SDK 上积极开发和推出新的/更新的产品变体(如 CC 线)有很大不同。

    MSP432E4产品未停产并不意味着  非常适合基于该产品开始全新开发、而这实际上是我现在面临的问题。

    那么 、您能告诉我 MSP432 SDK 是否会看到未来的任何更新吗?

    我知道可以使用最新 CC SDK 中的代码更新现有插件、但无法实现 Simplelink 插件生态系统的全部目标。 我 在使其正常工作方面没有遇到任何问题、但这会花费额外的时间、我不 想将这段时间投入到不久的将来会出现 EOL 的产品中。

     15.4 SubGHz 网关解决方案所需的是:以太网连接、嵌入式解决方案(无 Linux)、OTA 固件升级、安全调试、 以及 正在积极支持/更新的产品。

    此致、

    Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="411878" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1018390/msp432e401y-which-solution-to-choose-for-a-cloud-gateway-for-15-4-network/3765059 #3765059"]您 能告诉我 MSP432 SDK 是否会看到任何未来更新吗?

    我已通知 MSP432团队对此进行评论。

    [引用 userid="411878" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1018390/msp432e401y-which-solution-to-choose-for-a-cloud-gateway-for-15-4-network/3765059 #3765059"]

    我知道可以使用最新 CC SDK 中的代码更新现有插件、但无法实现 Simplelink 插件生态系统的全部目标。 我 在使其正常工作方面没有遇到任何问题、但这会花费额外的时间、我不 想将这段时间投入到不久的将来会出现 EOL 的产品中。

     15.4 SubGHz 网关解决方案所需的是:以太网连接、嵌入式解决方案(无 Linux)、OTA 固件升级、安全调试、 以及 正在积极支持/更新的产品。

    [/报价]

    感谢大家的反馈、我已经在内部进行了介绍。
    对于网关、我们将考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 他们会在该主题中发表评论吗?

    希望 很快看到有关15.4 SubGHz 网关解决方案的一些好消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    目前、我们的团队正忙于开发新平台。 我们收到了一些有关 MSP432E SDK 的反馈、但更新时间会延迟。 因为 MSP432E 不是我们团队关注的方向。  我认为 SDK 更新将侧重于修复错误。 很抱歉,真是个坏消息。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊斯天,这可能不是一个好的新问题,但至少是一个明确的答案。

    那么、Simplelink 将来只关注无线技术吗?

    我们的网关确实需要以太网连接、因此看起来 Linux 是唯一的选择。 TI Simplelink 没有嵌入式解决方案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我想您可以在 Simplelink 主题下提出一个问题。 我不确定他们的策略。

    我们的团队是 MSP 团队。 MSP432已从 Simplelink 迁移到我们的团队。 目前、 我们没有新的以太网路线图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、伊斯天、

    因此 MSP432不再是 Simplelink 产品。  相关知识!

    我将在 Simplelink 论坛中提问。