我们正在研究一种更好的解决方案、以将我们的15.4堆栈网络连接到云(目前在15.4 Linux SDK 上)。
我认为 MSP432E4是用作网关的理想解决 方案、因为它具有以太网连接、但正如我在这里所看到的、MSP432系列似乎已停产。 MSP432的 SDK 更新已有 一年多之久、这似乎是对此进行备份的原因。
现在、另一种选择是使用 CC32xx 等 CC 线路器件并通过 Wifi 连接到云。 但是、在调查此问题时、我发现用于此问题的15.4堆栈插件在超过3年的时间内未更新!!
因此、除了我们当前的 Linux 网关之外、我们的15.4网络网关似乎没有其他好的解决方案(或者我缺少什么)、这是昂贵、繁琐且难以维护的。
最重要 的是、TI 对所有 Linux 网关都不会给予太多关注、因为除了某些维护版本之外、去年还没有添加任何新功能(如安全决策)。
总之、我有点担心 TI 的目标是什么(如果是任何地方)。 您能不能简单介绍一下这一点、并告知 TI 认为将15.4网络连接到云的未来方向是什么?
谢谢、
Marijn