This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:01252018I6

Guru**** 2466810 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1018908/tms570lc4357-01252018i6

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我已经执行了您在这里提出的所有步骤:

  1. 从 CCS 中的 View 菜单打开 Target Configuration 视图
  2. 查找属于项目一部分的.ccxml 文件
  3. 右键单击它并选择"Launch Selected configuration"(启动选定的配置)。  这将在 CCS 中启动调试会话、但尚未连接到任何内容。
  4. 当调试视图打开时、单击树中的顶层节点(它将是.ccxml 文件的名称)。  选择"显示所有内核"。
  5. 在"不可调试器件"下、选择以 ICEPick_C 结尾的器件
  6. 单击工具栏上的连接按钮。  
  7. 打开"Registers"视图。
  8. 如果您展开内核寄存器。 TAP 寄存器是否有0或1以外的值?
  9. 接下来、选择"不可调试器件"下的 DAP、看看您是否可以连接到该器件。
  10. 连接 DAP 后、打开 CCS 存储器浏览器以检查0xFFF_E1E8 (SYSESR)处的值。

为了将 TMS570 HDK 与 CCS 进行连接、但我无法读取 SYSESR 的值、并且电路板仍然未连接。

我尝试连接到 Uniflash 以删除闪存、但无法连接到电路板。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们迟到了回复。 您是否使用电路板内置 xds100v2仿真器? 当您连接目标时、您收到了什么类型的错误消息?

    LaunchPad 内置仿真器为 xds110、但 HDK 为 xds100v2。 不能将 xds110用于 HDK。