This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RTOS-MCU:TI-RTOS 是否支持 MSP430FR2355和 MSP430FR2475

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1016243/ti-rtos-mcu-does-ti-rtos-supports-msp430fr2355-and-msp430fr2475

器件型号:TI-RTOS-MCU
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2475MSP430FR2355

大家好、

我们的客户希望确认 TI-RTOS 是否支持 MSP430FR2355和 MSP430FR2475。 我已经搜索了与 TI-RTOS 相关的文档、但没有关于这两个使用 TI-RTOS 的器件的具体信息。

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TIRTOS 下载页面 上有一个显示支持的器件和硬件的链接。  我在此处复制是为了方便起见。

    它仅适用于 MSP430、F5529、FR5969和 FR6989。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的确认。 在等待客户反馈时、我对延迟回复表示歉意。 客户的查询已解决。  

    感谢您的支持!

    此致、

    Danilo