This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:加热问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1019812/msp432e401y-heating-issue

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: TMP1075

您好!

我们将 MSP432E401y 内部 PHY 用于其中一个客户项目。 此外、我们还使用5个三端双向可控硅开关元件来切换电器。

它工作得非常好。 但是、当我们使用全部五个 TRIAC 工作时、MCU 温度会变得过高。 我们使用 MS432E401y 旁边的 TMP1075测量温度。 当环境温度为30°C 时、温度约为75°C  

我们 遵循了本文档的所有布局指南。  https://www.ti.com/lit/an/slaa770/slaa770.pdf

请建议我们如何降低 MPS432E401y 的温度。

期待您早日回复。

此致

普拉贾帕蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pulkti、

    应确保不违反最大 GPIO 电流规格。  请参阅数据表的第5.5节。  这可能会解释温度、如果 IO 超过最大电流、则可能会损坏 IO。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp432e401y.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Eddle LaCost 感谢您的回复。 它通过降低 GPIO 的电流消耗来解决了我的问题。