This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:有关 PBIST 模块的问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1019233/tms570ls3137-questions-about-pbist-module

器件型号:TMS570LS3137

1.如何处理自检失败导致 FSRC0&FSRC1中的值递减的问题?
2.如何清除 FSRC0&FSRC1、FRA0&FRA1、FSRDL0&FSRDL1?这些寄存器无法写入。
在表2-5中、ESRAM1、ESRAM5、ESRAM6、ESRAM8的确切含义是什么?它们是某些模块的 RAM?如果是、请告诉我确切的模块及其相应的关系。 为什么没有 TCRAM 分组?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FSRC0/FSRC1中的值在发生故障时递增1、在处理故障时递减1。

    2、这些是只读寄存器、除了器件复位、没有办法清零。

    它们是 MCU SRAM 的一部分。 TCRAM 是 Cortex-R4F CPU 访问 SRAM 的 SRAM 接口。

     ESRAM1:地址0x08000000 - 0x0800FFFF
     ESRAM5:地址0x08010000 - 0x0801FFFF
     ESRAM6:地址0x08020000 - 0x0802FFFF
     ESRAM8:地址0x08030000 - 0x0803FFFF