请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 1.如何处理自检失败导致 FSRC0&FSRC1中的值递减的问题?
2.如何清除 FSRC0&FSRC1、FRA0&FRA1、FSRDL0&FSRDL1?这些寄存器无法写入。
在表2-5中、ESRAM1、ESRAM5、ESRAM6、ESRAM8的确切含义是什么?它们是某些模块的 RAM?如果是、请告诉我确切的模块及其相应的关系。 为什么没有 TCRAM 分组?
谢谢。