This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:CCS 更新后、在 TMS570上未初始化调试器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1019117/tms570ls1224-debugger-not-initialising-on-tms570-after-ccs-update

器件型号:TMS570LS1224

我正在尝试学习如何在 TMS570LS12 Launchpad 上使用 RTOS。 我在互联网上找到了一个非常基本的应用程序、可以开始使用。 代码会生成、但 XDS110调试器的初始化失败。 我必须将 CCS 更新到版本10.4、此后失败了。

如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="216872" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1019117/tms570ls1224-debugger-not-initializing-on-tms570-after-ccs-update "]如何解决此问题?

    其他人在 TMS320F28335中报告了相同的错误:使用 Mac 版本的 CCS 时、遇到不兼容的库版本的错误。 在引用的主题中、有一些建议的链接。

    我不在 Mac 上使用 CCS、所以我自己也没有研究过这些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、但遗憾的是它没有解决问题。 我没有安装 homebrew、要安装它、我必须先安装 Xcode。 当前版本的 Xcode 需要 OSX v11、我正在运行10.13.6、无法升级。

    我假设这是一个问题、将在 CCS 的未来版本中解决。 我发现回归到 CCS V10.2可以解决这个问题、因此我将使用此版本、直到实现了修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    遗憾的是、我们在 CCS 中有一个称为 lldb 的新组件。  这是为了 提高调试使用基于 Clang 的新 Arm 编译器创建的应用程序的能力。  组件的构建方式与 High Sierra 不兼容。   这是一个问题、因为10.x 应该保持较高的 Sierra 兼容性。  直到11.0时,这种情况才会消失。

    使用 CCSv10.2等旧版本是解决该问题的好方法。  另一个选项是尝试升级库、但这并非总是可行的。   我发现很多人都在使用家酿啤酒来做这件事。   

    如果我能够获得一个支持高 Sierra 兼容性的库版本、您愿意尝试一下吗?

    此致、

    John