This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431是否支持 Linux 系统?

Guru**** 2760725 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1019137/am2431-does-am2431-support-linux-system

器件型号:AM2431

您好、专家、

AM2431是否支持 Linux 系统? 谢谢。

此致、

丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jiandong、

    否 我们不支持 AM2431上的 Linux、因为它没有我们通常支持 Linux (例如- AM64x)的 Cortex-A 内核。

    您能否告诉我您是否需要 Linux 支持的用例?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jondhale、您好!

    感谢您的回复。 这是我的 GNSS 接收器客户提出的一个问题、他们的产品中使用了 AM335x 和 I.MAX6。

    此致、

    丹东