This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:耐溶剂

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015541/tms570lc4357-ep-resistance-to-solvents

器件型号:TMS570LC4357-EP

您好!

我们将 在新太空应用中使用 TMS570LC4357-EP、我们的客户询问我们它对溶剂的耐受性、建议使用哪一种、不应使用哪一种。

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先、本产品的数据表中没有记录此类信息(溶剂的耐受性)。 您能否澄清什么是"耐溶剂"、其目的是什么?您的客户为什么使用此产品? 我在 e2e 上做了一些搜索、没有发现任何相关帖子。 如果您提供了有关我刚才提出的问题的更多信息、我可以在内部进行检查。 另请注意、今天是美国假日。 响应将延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    焊接后是否有任何产品建议用于清洁组件(IPA 或其他)? 我们的客户询问他们是否可以使用 VIGON A200 、这是一款用于去磁的水基碱性 PCB 清洁剂。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

     抱歉、我只能回答与 MCU 工作原理相关的技术问题。 我不知道也不能推荐哪种清洁解决方案是 PCB 清洁的选择。 您应向 VIGON 咨询技术支持。 我只能说、我在实验室中看到了 MicroCare 和 Techni-Tool 的助焊剂去除剂。 但我不支持任何特定产品。