请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 大家好、我一直在寻找通过硬件与 MSP432E401Y 和 eMMC 进行通信的方法、但 MCU 上的 SPI 似乎不是一种选择、因为 JEDEC 协议已使 eMMC 的 SPI 与较新版本的 eMMC 一同停产。 因此、我看到位拆裂作为一个选项、可将 MCU 和 eMMC 之间的接口作为软件选项写入。 是否有任何资源可用于此流程的入门? 我有 eMMC 协议的所有文档。 如果您在 CCS 中编写软件或提供其他文档方面有任何帮助、我们将不胜感激! 谢谢
谢谢、
TM