This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:与外部 eMMC 存储器通信的位拆裂接口

Guru**** 2550040 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1018208/msp432e401y-bit-banging-interface-for-communication-with-external-emmc-storage

器件型号:MSP432E401Y

大家好、我一直在寻找通过硬件与 MSP432E401Y 和 eMMC 进行通信的方法、但 MCU 上的 SPI 似乎不是一种选择、因为 JEDEC 协议已使 eMMC 的 SPI 与较新版本的 eMMC 一同停产。 因此、我看到位拆裂作为一个选项、可将 MCU 和 eMMC 之间的接口作为软件选项写入。 是否有任何资源可用于此流程的入门? 我有 eMMC 协议的所有文档。 如果您在 CCS 中编写软件或提供其他文档方面有任何帮助、我们将不胜感激! 谢谢

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对于 MSP432E、它没有软件 SPI 代码。 我认为您也可以将此类函数移至 MSP432E。 最困难的是通信速度。 如果您想加快速度、则需要选择寄存器级 C 代码、甚至是汇编代码来实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有跟上 SD/MMC 的发展、但我认为 E 系列 QSSI 中实现的四通道 SPI 与至少一些 SD 卡所使用的 SPI 相同。 这是否与 JEDEC 协议不同?