This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF03107:推荐采用 micro SD 的控制器

Guru**** 2962360 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF03107, TMS470MF04207, TMS470MF06607, TMS570LC4357, RM48L740, TMS570LS3134, RM48L950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015896/tms470mf03107-recommend-a-controller-in-micro-sd

器件型号:TMS470MF03107
主题中讨论的其他器件: TMS470MF04207、 TMS470MF06607、 TMS570LC4357、 RM48L740、 TMS570LS3134、 RM48L950

您好 TI

客户希望与 Micro SD 中的控制器进行网络交易。 容积约为100K/yr

我已尝试在 micro SD 中搜索合适的 MCU、如下所示。  

目前没有具体要求。 它只需要在简单的操作系统中支持 FTL (闪存转换层)驱动程序。

您能否在 micro SD 产品中推荐合适的控制器?

ARM Cortex-M3

  • TMS470MF03107、80MHz、RAM 16KB /闪存320KB
  • TMS470MF04207、80MHz、RAM 24KB /闪存448KB
  • TMS470MF06607、80MHz、RAM 64 KB /闪存640 KB


ARM Cortex-R5F

  • TMS570LC4357、300MHz、RAM 512 KB /闪存4096 KB
  • RM48L740、200MHz、RAM 256KB /闪存2048KB


ARM Cortex-R4F

  • TMS570LS3134、180MHz、RAM 256KB /闪存2048KB
  • RM48L950、200MHz、RAM 256KB /闪存3072KB

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您通过 SPI 接口访问 micro SD、则所有上述器件都具有片上 SPI 模块。 这实际上取决于您的应用和您所关注的价格范围。 基于 R5F 和 R4F 的 MCU 无疑提供了更多的性能和外设集、可满足更广泛的应用要求。 我认为您需要确定您真正需要的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯  

    我有一个问题、MCU 是否应该使用 SPI 访问 SD 卡、即使在 micro SD 卡内也是如此?

    我所说的是需要实现接口功能的 micro SD 内的控制器、如下图所示。

    我无法很好地理解为什么需要 SPI 来访问 MicroSD? 它是否与 QSPI-Flash 访问等存储器访问相关?  

    以下链接可以是参考解决方案。

    https://www.hyperstone.com/en/SD-microSD-Controller-NAND-Flash-2119.html

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="477602" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1015896/tms470mf03107-recommend-a-controller-in-micro-sd/3755270 #3755270"]我有疑问,MCU 是否应该使用 SPI 访问 SD 卡,即使在 micro SD 卡中也是如此?

    我想您想使用主机 MCU 来访问外部 microSD 卡。 我不知道 microSD 卡本身的电路和架构。 因此、我无法评论控制器使用哪些总线与 microSD 中的其他组件连接。  

     查看您显示的链接、可以看到其中提到了 AES 和 SDIO。 TMS470MF03107未提供这些特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、客户需要 micro SD 控制器内置卡、而不是外部接口。  

    我想问、TI 是否也能够通过 FTL (闪存转换层)解决方案为微 SD 内部控制器提供解决方案。

    我尝试找到非常简单的具有 FTL 功能的 MCU、它与闪存中的 micro SD 进行交互。 可能是 NAND。  

    如果 TI 不为 Wefer Business 提供 MCU 解决方案、我会告诉客户联系 TI 外部的人员以获取该解决方案。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

     我找到了 SD 卡控制器方框图示例。   TMS470MFxxx 无法支持各种组件。 这只是硬件部分。 如果您要求软件堆栈、我们也没有闪存转换层。