This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:有关 PBIST 模块的问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1017864/tms570ls3137-questions-about-pbist-module

器件型号:TMS570LS3137

表2-5中为什么没有 TCRAM 的 RDS 和 RGS 信息?
2.如果自检算法在相应的 RAM 上运行,自检完成后,RAMT 中的 RDS 字段值为“1”,“1”的含义是什么?如果值为“0”,含义是什么?
在寄存器列表(光电1)中、STR 是保留的寄存器、无法写入。 但在示例上下文(photo2)中、可以将其写入以恢复自检。 它是不一致的、哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. RGS 是寄存器组选择,RDS 是寄存器数据选择。  

    2.如果您为所有 MibSPI (MibSPI1、MibSPI3、MibSP5) RAM 运行 PBIST、则在 pbist 完成后、RGS 为 MibSPI5 RAM 的组号(RGS=7)、RDS 为 MibSPI5的最后一个(RDS=11)。

    3.您可以将0x2写入该保留寄存器,但该保留寄存器的回读数据可能与写入的值不同。