请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 表2-5中为什么没有 TCRAM 的 RDS 和 RGS 信息?
2.如果自检算法在相应的 RAM 上运行,自检完成后,RAMT 中的 RDS 字段值为“1”,“1”的含义是什么?如果值为“0”,含义是什么?
在寄存器列表(光电1)中、STR 是保留的寄存器、无法写入。 但在示例上下文(photo2)中、可以将其写入以恢复自检。 它是不一致的、哪一个是正确的?