Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 CC2640
大家好、
是否可以通过蓝牙更新 Tiva? 我看到、从 Nano GUI 中、它正在使用 DFU 库。 但是、该库不附带源代码。 使用 USB、它将传输到 Tiva 中的特定位置、并在下一个下电上电时更新它。 是否可以通过蓝牙执行此类过程? 在哪里可以找到有关 USB 更新过程的更多信息? 提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
是否可以通过蓝牙更新 Tiva? 我看到、从 Nano GUI 中、它正在使用 DFU 库。 但是、该库不附带源代码。 使用 USB、它将传输到 Tiva 中的特定位置、并在下一个下电上电时更新它。 是否可以通过蓝牙执行此类过程? 在哪里可以找到有关 USB 更新过程的更多信息? 提前感谢
您好!
请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/spmu301上的引导加载程序用户指南。
您好、Charles、
在阅读引导加载程序规范后、我的想法如下。 我不确定是否可以通过蓝牙进行更新
蓝牙堆栈位于 Tiva 芯片中。 Tiva 默认支持通过引导加载程序进行 USB 更新。 还允许对 UART、I2C 和 SSI 进行定制。 当蓝牙堆栈位于主处理器中时、是否可以通过蓝牙实现此目的? 据我了解、DFU 是在引导加载程序中完成的、作为引导加载程序功能的一部分、如果引导加载程序中没有蓝牙堆栈、我是否能够修改引导加载程序以支持蓝牙更新?
您好、Suzanne、
抱歉、我没有通过蓝牙进行 OTA 更新的经验。 我假设您将有一个配套的蓝牙器件、例如 CC26xx 处理器、用于与主机连接。 请向 CC26xx 产品线提出您的问题、我希望他们能就此提供一些指导。 如果您要向蓝牙论坛团队提出问题、请确保选择 CC26xx 等 CC2640产品。 如果您在选择的产品型号中选择 TM4C129、则该帖子将会传回我们、我不知道答案。 此帖子也可能有用。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/713279/cc2640-ota-flashing
您可以修改引导加载程序。 如果您可以在引导加载程序中添加与 CC26xx 等蓝牙处理器连接的蓝牙堆栈、那么我可以映像它可以正常工作。