This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:系统模块-帧1 (请参阅器件 TRM)。。

Guru**** 2535910 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1017428/tms570ls0714-system-module---frame-1-see-device-trm

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

从 TRM 的器件内存映射表(与器件数据表相同)中,您能不能提供帮助, TRM 实际上提供了以下详细信息:

例如、HalCoGen 访问该空间的方式是: #define SYS_EXception     (*(volatile UINT32 *) 0xFFFFFFE4U)

找不到包含详细信息的 TRM。 如果这是 ARM Cortex R ARCH 规范或 v7通用规范、仍然无法看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主系统模块帧的起始地址为 FFFFFF00h。  系统异常状态寄存器(SYSESR)偏移量为0xE4。 SYSESR 显示了遇到的不同复位的源。  

    请参阅 TRM 的2.5.1.47