This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Hercules 安全微控制器 TMS570ls3137 -外设接口(SCI2)上的 UART 不能正常工作

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1016275/tms570ls3137-hercules-safety-microcontroller-tms570ls3137---uart-on-peripheral-interface-sci2-not-working-properly

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在尝试使用 halcogen 中给出的 example_sci_UART_960.c 工程。

使用 USB JTAG 上的虚拟 COM 端口、我在 PC 终端上接收到的数据很正常、但如果我尝试使用外设接口、则会接收到垃圾数据。

我不确定问题是什么、是否是由于 CPLD 将线路路由到 USB JTAG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haris、

    在 TI TMS570LS31x HDK 电路板上、虚拟 COM 端口映射到器件 SCI2。 您使用了哪种硬件 PCB 板?

    [引用 userid="491769" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1016275/tms570ls3137-hercules-safety-microcontroller-tms570ls3137---uart-on-peripheral-interface-sci2-not-working-properly "]如果我尝试使用外设接口,则会收到垃圾数据。[/quot]

    我可以了解更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDK TMS570lS3137开发板外设接口(连接到简单的子板)。

    我不想使用板载 xdsv200 JTAG 为串行通信提供的虚拟端口、而是要测试外设接口上的 LIN (SCI2)端口。 现在它可以与 JTAG 配合使用、也就是说我可以通过提供的 Halcogen UART 示例在 PC 终端上看到正确的数据、但通过直接串行连接到外设接口 LIN 端口、我可以在 PC 终端上获取随机/垃圾数据。 (USB JTAG 也未同时连接、只是为了排除这种情况)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haris、

    UART 用于点对点通信。 如果未连接 USB JTAG、FT2232会关闭、因此 SCI2 +您的子系统+ PC 应该正常工作。 您的子卡是否具有 UART 收发器?  

    如果您将子卡连接到 SCI1、它是否起作用?