This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-K350QVG-S1:K350QVG-S1是否符合 CC3135 BoosterPack

Guru**** 2811385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1017261/boostxl-k350qvg-s1-does-k350qvg-s1-complies-with-cc3135-boosterpack

器件型号:BOOSTXL-K350QVG-S1
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

您好!

我想问这两块电路板是否可以同时使用宽度为 MSP432P401R 的 Launchpad?

此致、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    TI 有 一个兼容性检查器 、可用于查看某些 LaunchPad 和 Booster Pack 是否可以一起使用。

    希望这对您有所帮助、

    Luke