This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TPS3813, TMS320F2808, TPS3813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1015730/tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: TPS3813TMS320F2808TPS3813-Q1

您好!

在我的设计 中、我使用来自一个由3137 I/O 和内核电压监控器电路以及外部看门狗(基于计时器)电路组合而来的低电平有效复位信号来驱动 TMS570lS3137的 nPORRST 引脚。 根据、如果在配置的持续时间或周期内未从处理器定期选通、外部看门狗电路在通电后会生成看门狗故障。 因此、在处理器正常运行期间、看门狗电路由处理器的选通信号定期驱动、因此不会产生复位。 但在调试模式期间、即当我们连接仿真器并通过断点使器件停止运行超过看门狗设置时间的时间段时、由于选通不是由处理器生成的、看门狗电路会向处理器生成复位信号。  

那么、我的问题是、在调试模式下、处理器是否会由于看门狗电路在 nPORRST 上的低电平有效复位而被复位?  或 nPORRST 上的低电平有效信号是否会在调试模式启动后被忽略? 或者、我们是否需要外部方法来禁止调试模式期间的复位?

同样地、我已经看到基于 TMS320F2808 XRS\ RESET 引脚的设计与带有窗口看门狗的 TPS3813-Q1处理器监控电路相连、在这里没有任何外部方法来禁止处理器处于调试模式且不驱动看门狗选通的 TPS3813复位。 由于 XRS 引脚上的低电平有效信号、处理器不会被复位。 同样适用于 TSM570LS3137 nPORRST 吗?  

相关信息

Rajeeva GK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="112048" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1015730/tms570ls3137-tms570ls3137 ]我的问题是、在调试模式下、由于看门狗电路、处理器会由于 nPORRST 上的低电平有效复位而被复位吗?  或 nPORRST 上的低电平有效信号是否会在调试模式启动后被忽略? 或者、我们是否需要外部方法来禁止调试模式期间的复位?[/quot]

    每当 nPORRST 被拉低时、CPU 将被复位。 在调试模式下、请延长 WD 设置时间或禁用 WD 以避免器件复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    感谢您澄清调试模式期间 TMS570LS3137 nPORRST 信号置位的影响。

    您能否通过一些有关"基于 TMS320F2808 XRS\复位引脚的设计与 TPS3813-Q1连接"的指示灯进行讲解、这是有问题的。  

     TMS320F2808的信号 XRS\是否 在调试模式期间忽略低电平有效信号? 如果是、您能向我指出 相同的特定文档吗?

    相关信息

    Rajeeva GK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeeva、

    抱歉、我不知道 C2000 DSP 是如何与 TPS65381连接的。