This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PM:备用中断矢量

Guru**** 2926610 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6PM, TM4C123BE6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1016778/tm4c123be6pm-alternate-interrupt-vectors

器件型号:TM4C123BE6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123BH6PM

您好!

我们正在考虑将 TM4C123BE6PMI7 (闪存:126KB)替换为 TM4C123BH6PMI7 (闪存:256KB)。

"相关线程"的反馈表明、它可以在不更改固件的情况下工作。

MSP430F5和 F6系列具有"备用中断矢量"、并且在不改变固件的情况下无法替代存储器差异。

它 是否也适用于  Tiva? (就文档而言、我认为它不适用于 Tiva。)

另外、请告诉我具有"备用中断矢量"的 TI MCU (MSP430F5、F6系列除外)的型号。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您将会正常。 这两个器件之间的唯一区别是闪存大小。 由于您要从较低的存储器尺寸迁移到较大的存储器尺寸、因此您为  TM4C123BE6PMI7开发的软件将在 TM4C123BH6PMI7上正常运行。

    器件型号

    说明 订购和质量 CPU 闪存存储器
    (KB)
    频率
    (MHz)
    以太网 封装组 PWM
    (通道)
    SPI USB CAN
    (#)
    RAM
    (KB)
    ADC GPIO UART I2C 的数量 TI 功能安全类别 功能 通信接口
    TM4C123BH6PM 具有80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2个 CAN、RTC 和基于 Arm Cortex-M4F 的32位 MCU 64引脚 LQFP 订购和质量 ARM Cortex-M4F 256 80 LQFP|64 16. 4. 是的 2. 32 12位 SAR 43. 8. 4.  --   休眠模块、
    2个 QEI 通道、
    2个模拟/16个数字比较器
    UART、
    I2C、
    SSI/SPI、
    CAN
    TM4C123BE6PM 具有80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、2个 CAN、RTC 和基于 Arm Cortex-M4F 的32位 MCU 64引脚 LQFP 订购和质量 ARM Cortex-M4F 128 80 LQFP|64 16. 4. 是的 2. 32 12位 SAR 43. 8. 4.  --   休眠模块、
    2个 QEI 通道、
    2个模拟/16个数字比较器
    UART、
    I2C、
    SSI/SPI、
    CAN

    M4F 处理器还可以通过在 NVIC 中对 VTABLE 寄存器进行编程来重新定位中断向量。 默认情况下、地址为0。 由于两个器件型号的 RAM 大小相同、只有32kB、因此您不会遇到将代码从较小的闪存移植到较大的闪存器件型号的问题。